This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:PBIST 自动覆盖

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1253019/am2732-q1-pbist-auto-coverage

器件型号:AM2732-Q1

70

在安全手册 :

6.3.80 PBIST 自动覆盖
PBIST 诊断基于一个32位签名捕捉。 对于给定测试、在2^32种可能性中只有一个代码有效。 因此、如果 PBIST 逻辑故障、通过故障生成正确的传递代码的可能性极低。

如何理解 PBIST 自动覆盖?  我们何时进行测试、启动或循环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PBIST 是一个针对存储器的测试、用于检测在位上的卡滞。  
    建议在启动期间完成 PBIST。  

    此致、
    Vishwanath Reddy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您重播。

    对于 PBIST、它是否会将 原始数据减载到 RAM 中?

    如何理解最后一句?

    因此、如果 PBIST 逻辑故障、通过该故障生成正确的传递代码的可能性极低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    PBIST 是一种破坏性测试。 它将销毁 RAM 中的数据。

    在签名捕获时、我们试图说如果 PBIST 逻辑测试失败、那么生成正确的签名的可能性很高。 任何 PBIST 逻辑测试失败都将被捕捉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!