请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我在使用MSP432P401R的时候遇到一些问题,我设置MCLK,48MHz,使用Timer 24MHz A0来产生PWM,通过控制定时器来控制脉冲何时进行输出。_SMCLK
但是,在实际使用过程中,PWM经常会出现没有脉冲输出的情况。
如果我将SMCLK的时钟改为和MCLK一样的话,即MCLK 48MHz或24MHz的情况下,PWM输出就很稳定
这种情况不是在每一个芯片上都会出现,不知道有没有遇到类似的情况,或者对这个问题的原因有什么建议,感谢回复!