This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432P401R

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255803/msp432e401y-msp432p401r

器件型号:MSP432E401Y

我在使用MSP432P401R的时候遇到一些问题,我设置MCLK,48MHz,使用Timer 24MHz A0来产生PWM,通过控制定时器来控制脉冲何时进行输出。_SMCLK

但是,在实际使用过程中,PWM经常会出现没有脉冲输出的情况。

如果我将SMCLK的时钟改为和MCLK一样的话,即MCLK 48MHz或24MHz的情况下,PWM输出就很稳定

这种情况不是在每一个芯片上都会出现,不知道有没有遇到类似的情况,或者对这个问题的原因有什么建议,感谢回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、MSP432P 器件已停产(EOL)年前。 我们对该器件没有太多的经验和知识。 因此 、我们无法再在 e2e 论坛上为该器件提供支持。   

     有一些使用计时器模块生成 PWM 的示例。 请在不进行修改的情况下首先运行这些示例、然后查看您是否可以使其正常运行。 工作后、您可以根据自己的应用进行修改。 希望 这些示例对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的意见,我们的产品也在替换的过渡期,这颗芯片还有些库存

    我会仔细参考下SDK中的示例程序