This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:比较器定时器触发器在 ULP 模式下不工作

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251301/mspm0l1306-comparator-timer-trigger-not-working-in-ulp-mode

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我有一个客户使用比较器来增加计时器、这很正常、但如果他们在比较器上切换到使用 ULP 模式、那么计时器会停止对比较器边沿进行计数。

这是我们以前尝试过的方法、还是它无法在 ULP 模式下工作的任何原因? 此外、客户在8MHz 而不是32上运行 SYSCLK、这是否会导致比较器出现问题?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    请参阅  MSPM0L130x 混合信号微控制器数据表(修订版 C)的第7.15节。 如果您向比较器发送的输入信号超过了比较器的响应时间、比较器 ULP 模式可能会导致问题。  

    SYSCLK 不应影响比较器。

    此致、

    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很抱歉、如果这是个愚蠢的问题、但您在本节中提到的是哪种规格?

    为什么比较器的输入信号处于高电平的时间长于传播延迟周期会影响计时器的触发能力?

    没有任何迹象表明这会带来任何类型的问题...

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我打算将表7.15.1的这部分用于参考:

     如果信号太快、比较器无法做出反应、那么比较器输出在 ULP 模式下可能会保持不变。 如果信号太快、比较器无法做出反应、那么比较器输出在 ULP 模式下可能会保持不变。 如果比较器输出不变、将不会触发定时器。

    此致、

    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Diego、

    了解此处的传播延迟、但客户实际上对此处的传播延迟进行计数、以用作一种滤波形式(因此希望使用 ULP 模式)

    如果潜在的转换快于5us 传播延迟、但相关信号将保持在高于此处的传播延迟、则比较器是否会出现问题?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:
    如果您在 ULP 中使用比较器、则唯一的问题是如果信号速度超过5us、则 COMPOUT 不会有任何变化。 如果失真较慢或小于5us、比较器输出应恢复正常工作(但可能需要一些时间才能返回以提供预期的输出)。
    我不知道你所说的"保持更高"是什么意思。 您能详细说明一下吗?
    此致、
    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:
    我将关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请回复此帖子中的任何邮件。
    此致、
    迭戈·阿巴德