This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:上电复位后的 SRAM 内容为0

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362766/tms570ls3137-sram-contents-after-power-on-reset-are-0

器件型号:TMS570LS3137

您好!

在 TRM  2.2.4.2节片上 SRAM 模块自动初始化中、  

例如、 上电复位后 CPU 数据 RAM 的内容 未知。  为了检查此情况、我为开发板通电、然后连接 XDS100查看 SRAM 内容。 来自0x8000000地址的 SRAM 内容 均为0。 这是否意味着下电上电会确保 SRAM 内容默认初始化为0?

如果在上电复位后我需要查看 TRM、以获得更多有关 SRAM 内容的信息、请告诉我是否有任何部分需要查看。

谢谢。

Jai