您好!
在 TRM 2.2.4.2节片上 SRAM 模块自动初始化中、
例如、 上电复位后 CPU 数据 RAM 的内容 未知。 为了检查此情况、我为开发板通电、然后连接 XDS100查看 SRAM 内容。 来自0x8000000地址的 SRAM 内容 均为0。 这是否意味着下电上电会确保 SRAM 内容默认初始化为0?
如果在上电复位后我需要查看 TRM、以获得更多有关 SRAM 内容的信息、请告诉我是否有任何部分需要查看。
谢谢。
Jai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TRM 2.2.4.2节片上 SRAM 模块自动初始化中、
例如、 上电复位后 CPU 数据 RAM 的内容 未知。 为了检查此情况、我为开发板通电、然后连接 XDS100查看 SRAM 内容。 来自0x8000000地址的 SRAM 内容 均为0。 这是否意味着下电上电会确保 SRAM 内容默认初始化为0?
如果在上电复位后我需要查看 TRM、以获得更多有关 SRAM 内容的信息、请告诉我是否有任何部分需要查看。
谢谢。
Jai
尝试使用内存转储。 一些随机位置是非零的。 我在内存浏览器中忽略了这些位置。
好的。
我们可以关闭这个主题吗?
尊敬的 Jaiganesh:
加电复位后 SRAM 的内容未知、可以启动硬件自动初始化、因此不会出现 ECC 错误。 SRAM 中的原始内容将丢失。
1.循环通电后 SRAM 中的数据丢失。
2.如果 MCU 被 nPORRST 复位(冷复位),SRAM 中的内容将丢失。
请参阅以下主题:
(+) CCS/TMS570LS0432:CPU 热复位和冷复位-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
--
谢谢。此致、
Jagadish。