我想从 DAC ( AM263x-LP )生成一个正弦波。
这是数据表中提到的 DAC 规格。 
200kHz 输出滤波器的含义(无论是对 Launchpad 套件还是 IC 的限制)、以及如何使用评估套件来生成 高达1MHz 的更高输出频率正弦波?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想从 DAC ( AM263x-LP )生成一个正弦波。
这是数据表中提到的 DAC 规格。 
200kHz 输出滤波器的含义(无论是对 Launchpad 套件还是 IC 的限制)、以及如何使用评估套件来生成 高达1MHz 的更高输出频率正弦波?
嘿、Tej_1441、
集成 AM263x DAC 模块后、可支持100Hz 至100KHz 的频率。
该 DAC 的用例是生成测试信号以用于系统级测试/调试。 另一个潜在用例是为 AM263x 外部的通流器件生成控制电压。 因此、DAC 的设计工作主要集中在直流线性度、增益误差和精度上、而不太注重高频性能。
我在此与设计负责人同步、就数据表的 SNR 行中提到的200kHz 输出滤波器提供其他反馈。
此致、
扎卡里·弗莱诺