This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263X-AM263X:MCU-PLUS-SDK 适用于 AM263x-LP 更高频率的 DAC

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360800/mcu-plus-sdk-am263x-dac-for-higher-frequencies-in-am263x-lp

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

我想从 DAC ( AM263x-LP )生成一个正弦波。
这是数据表中提到的 DAC 规格。



200kHz 输出滤波器的含义(无论是对 Launchpad 套件还是 IC 的限制)、以及如何使用评估套件来生成 高达1MHz 的更高输出频率正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tej_1441、

    集成 AM263x DAC 模块后、可支持100Hz 至100KHz 的频率。

    该 DAC 的用例是生成测试信号以用于系统级测试/调试。 另一个潜在用例是为 AM263x 外部的通流器件生成控制电压。 因此、DAC 的设计工作主要集中在直流线性度、增益误差和精度上、而不太注重高频性能。

    我在此与设计负责人同步、就数据表的 SNR 行中提到的200kHz 输出滤波器提供其他反馈。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Fleenor,

    1.如何估算100KHz 的限制。 是否有任何相同的文档?
    2.您可以推荐任何具有类似 ADC 结构的 IC、例如4至5通道、同时采样速率为4MSPS、DAC 具有1MSPS 信号生成功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Fleenor,
    我正在等待您对我上一篇文章的评论、
    "
    1.如何估算100KHz 的限制。 是否有任何相同的文档?
    2.您可以推荐任何具有类似 ADC 结构的 IC、例如4至5通道、同时采样速率为4MSPS、DAC 具有1MSPS 信号生成功能。
    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Tej、

    1) 1)这只是我们的模拟设计团队制定的参数。 我将确保 TRM 文档中清楚地反映了这些信息。

    2) 2)我不知道有任何单个 IC 支持此用例。 我最初的建议是使用专用的 DAC IC、并在 AM263x 和 DAC 之间使用某种通信协议来满足您的 DAC 要求。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺