This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:使用 CAN 消息或命令进行存储器锁定和超时

Guru**** 2676105 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361887/tms570ls0232-memory-lock-and-ulocked-with-can-message-or-command

器件型号:TMS570LS0232

尊敬的专家:

对于 TMS570LS0232,是否有任何方法可以使用 CAN 消息锁定和解锁存储器。 我想保护记忆不被任何人读取。 我尝试通过 AJSM 来锁定 JTAG、但当我想解锁时、我必须使用 CCS、但我想通过任何命令或 CAN 消息来解锁 JTAG。

此外、是否有办法防止使用任何寄存器读取存储器、以轻松锁定和解锁存储器数据、但我仍然想通过命令或 CAN 消息来实现这一点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahmi:

    首先,对于延迟重播的道歉,在这意味着时间内,我一直坚持其他问题。

    Unknown 说:
    是否可以通过 CAN 消息锁定和解锁 TMS570LS0232存储器。 我想保护记忆不被任何人读取。 我尝试使用 AJSM 锁定 JTAG、但当我想解锁 JTAG 时、我必须使用 CCS、但我想用任何命令或 CAN 消息解锁。[/报价]

    您可以锁定器件、防止收到 CAN 消息。

    如上所述、也可以通过应用程序权限对客户 OTP 进行编程。 因此、在您通过 CAN 通信收到锁定命令消息后、您可以将所需的密钥编程到 AJSM 的 OTP 部分。 使用密钥对 OTP 区域进行编程后、器件将锁定。

    但无法从应用代码中解锁器件。 只能通过使用"dbgauth.exe"来解锁

    (+) RM46L852:JTAG 级别的 AJSM 解锁序列-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    请参阅上面的主题以了解相同的内容。

    此外,是否有办法可以防止内存使用任何寄存器读取以轻松锁定和解锁内存数据,但我仍然想通过命令或 CAN 消息执行此操作?

    我认为没有其他方法可以从存储器读取中锁定或解锁器件。

    控制器内部有一个存储器保护单元、但这只有助于控制系统中除 CPU 之外的存储器访问总线主控。 这也无法阻止外部 JTAG 访问。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

    [/quote]