This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:SPI 缓冲器行为

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364489/mspm0l1106-spi-buffer-behavior

器件型号:MSPM0L1106

您好、MSPM0倒角、

我们会对 MSPM0L11xx 上的 SPI 模块行为提出具体问题:

Q1/向 SPI Tx 缓冲区发送8位数据时、响应是否存储在 Rx 缓冲区中?

Q2/如果在下一次传输之前未读取接收到的响应、会发生什么情况? 它是否会覆盖现有数据或存储在其他可用位置?

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:否、TX 和 RX 是独立的。

    Q2:没有 RX 缓冲器。 一旦接收到下一个 SPI、它就会覆盖缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发言时间太短、您可以激活一个4字节 FIFO 来提供 TX 和 RX 缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、

    对于 SPI 模式、我们可以是控制器单元或外设单元、角色实际上决定了控制时钟的哪一侧。  无论角色如何、 当 SPI 总线上有8个时钟时、TX 缓冲区中的8位被发送、同时有8位被计时到 RX 缓冲区中。  

    正如 Keith 提到的、该器件上可以配置一个4字节的 RX FIFO、但如果该 FIFO 不起作用、则数据将丢失。   

    这样可以解决您的问题吗?  我觉得你在问一个具体的情况,但我不明白到底是什么。   

    谢谢。

    JD