请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 こんにちは、
ADCピンの最大入力電圧についての質問があります。
仕様では最大入力電圧は6.25Vとなっておりますが、入力クランプ電流の±10mA条件は「ILK(VI<0 or VI>VCCAD)」となります。
VCCAD (μ 6.25V時)を超えても±10mAを保てれば壊れないということでお願いしますか 器
?
また、クランプ電流の概念は次のようになるか?
これは、抵抗分圧器下側の抵抗が開いていることを前提としています。
よろしくお願いします。