This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如何使用 SPI 读取和写入 PMIC's 0x409寄存器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1363125/am2732-how-to-use-spi-to-read-and-write-pmic-s-0x409-register

器件型号:AM2732

目前、我们正在使用一个基于 AM2732的双片级联毫米波项目。 在函数 Disable_WD_ViaPMIC ()中,我们发现要配置409寄存器,需要将 SPI 发送的第二个字节配置为 PAGE 4 (0x80)。  

我可以问一下、是否所有以4开头的寄存器都以这种方式进行了配置? 如何读取以4开头的寄存器的值?  例如、偏移地址为409的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我理解这一点与 AM2732 MCU 项目相关、但我将此分配给 PMIC 团队、以帮助解答类似的 PMIC 配置问题。 如果 AM2732 SPI PMIC 写入/读取工作正常且符合预期、则 PMIC 文档的解读方式可能会出现问题。 在这个小组中、我们会找到可以帮助解决这个问题的人。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在使用什么 PMIC? 我需要知道这些信息、以便能够让相应的专家来查看。

    此致!

    迈克尔·埃尔南德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 的模型是 LP876242。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、0x409寄存器地址中的第二个字节表示 PMIC 数据表中 SPI 通信协议图所示的页码。  

    当使用 SPI 接口时、上面列出的寄存器页是具有 PAGE [2:0]位的地址:0x0地址页0、0x1地址页1、0x2地址页2、0x3地址页3、类似地0x4地址页4。  

    在 PMIC GUI 软件中、您可以看到下面简单地说、读取只会写入寄存器地址中的0x409、它读取该值后、也可以进行写入。  

    不过、在应用软件中如何做到这一点、那个 PMIC 团队并不知道。  

    Br、

    伊什蒂亚克