This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-AM243X:MCU-PLUS-SDK 到内核 sdfm (gSdfmSampleOutput)和 endat (gEnDatChInfo)地址

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364734/mcu-plus-sdk-am243x-pru-to-core-sdfm-gsdfmsampleoutput-and-endat-gendatchinfo-address

器件型号:MCU-PLUS-SDK

尊敬的 TI 专家

我正在使用 MOTOR_CONTROL_SDK_am243x_09_01_00_06

我计划将 ICSSG0用于 sdfm (PRU0)和 Endat (PRU1)模块

从 sdfm 和 endat linker.cmds 的示例中、我可以看到这两个示例都将 gSdfmSampleOutput (sdfm)和 gEnDatChInfo (endat)指向同一个地址  

..

/* ICSS PRU 使用 TCM 写入 sdfm 采样输出*/
.gSdfmSampleOutput:{}align (4)> R5F_TCMB0

..

/* ICSS PRU 用于写入 endat 通道信息的 TCM */
.gEnDatChInfo:{}align (4)> R5F_TCMB0

..

R5F_TCMB0:origin = 0x41010000、length = 0x00008000

如何修改 sdfm 或 endat PRU 以使用不同的地址与 R5内核共享信息

谢谢

阿兰一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    [quote userid="235837" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364734/mcu-plus-sdk-am243x-pru-to-core-sdfm-gsdfmsampleoutput-and-endat-gendatchinfo-address 如何修改 sdfm 或 endat PRU 以使用不同的地址与 R5内核共享信息

    * ICSS PRU 用于写入 sdfm 采样输出的 TCM */
    .gSdfmSampleOutput:{} align (4)>R5F_TCMB0_SDFM_0_0

    ..

    /* ICSS PRU 用于写入 endat 通道信息的 TCM */
    .gEnDatChInfo:{}align (4)>  R5F_TCMB0_ENDAT_0_1

    ..

    R5F_TCMB0_SDFM_0_0:origin = 0x41010000、length = 0x4000
    R5F_TCMB0_ENDAT_0_1:origin = 0x41014000、length = 0x4000

    Br、  

    R·阿卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Achala

    根据我的理解、linker.cmd 用于 R5内核编译

    我是否需要更改 PRU 中的汇编代码以便 PRU 也使用新地址?

    谢谢!

    阿兰一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    您无需为此更改汇编代码。

    示例将这些分配的 内存地址传递给 PRU 固件、 PRU 使用相同的内存地址来存储我们  在 R5 Linker.cmd 文件中分配给 gEnDatChInfo 和 gSdfmSampleOutput 结构的 EnDAT 和 SDFM 信息。

    谢谢。

    R·阿卡拉