主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
当我 运行下面所示的命令来刷写 QSPI 映像和应用映像时、会发生一些错误
命令:pYTHON uart_uniflash.py -p COM12 --cfg=sbl_prebuild/am273x-evm/default_sbl_qspi.cfg
错误日志:
[信息]选定的配置文件:C:/ti/ti_am273x_sdk/mcu_plus_sdk_am273x/tools/boot/sbl_prebuilt/am273x-evm/default_sbl_qspi.cfg
[信息]基于所选配置文件的刷写、解析配置文件...
[信息]解析配置文件...成功。 找到3个命令!!!
[信息]正在执行命令1,共3个...
[信息]找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!
[信息]发送了闪存写入器 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage、大小为52870字节、采用110.08s。
[信息]正在执行命令2,共3个...
[信息]命令参数:-- file=sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_qspi.release.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
我进行了检查、电路板处于 QSPI 引导模式、 没有 UART 引导模式。 我是否可以使用 QSPI 引导模式来刷写 QSPI 和应用映像