This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2371-AM273X:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2528480 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367793/mcu-plus-sdk-am273x-am2371

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM273X
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

当我 运行下面所示的命令来刷写 QSPI 映像和应用映像时、会发生一些错误

命令:pYTHON uart_uniflash.py -p COM12 --cfg=sbl_prebuild/am273x-evm/default_sbl_qspi.cfg 

错误日志:
[信息]选定的配置文件:C:/ti/ti_am273x_sdk/mcu_plus_sdk_am273x/tools/boot/sbl_prebuilt/am273x-evm/default_sbl_qspi.cfg

[信息]基于所选配置文件的刷写、解析配置文件...

[信息]解析配置文件...成功。 找到3个命令!!!

[信息]正在执行命令1,共3个...

[信息]找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage

[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、

对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!

[信息]发送了闪存写入器 sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage、大小为52870字节、采用110.08s。

[信息]正在执行命令2,共3个...

[信息]命令参数:-- file=sbl_prebuilt/am273x-evm/sbl_qspi.release.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0

我进行了检查、电路板处于 QSPI 引导模式、 没有 UART 引导模式。 我是否可以使用 QSPI 引导模式来刷写 QSPI 和应用映像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    再次检查您是否遵守 SDK EVM 设置文档中的所有指令、网址为: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM273X/08_01_01_06/exports/docs/api_guide_am273x/EVM_SETUP_PAGE.html#CCS_UART_TERMINAL 

    Unknown 说:
    XMODEM 发送失败、EVM 未回复或回复错误或用户取消了、

    通常、如果我看到该消息、则意味着我选择了错误的 UART 虚拟 COM 端口号、或者让该 COM 端口连接到另一个应用程序。 确认您正在连接到系统上的 XDS110 Class Application/User UART。  

    Unknown 说:
    我检查过、电路板处于 QSPI 引导模式、 没有 UART 引导模式。 我是否可以使用 QSPI 引导模式来刷写 QSPI 和应用映像 [/报价]

    电路板需要处于 UART 引导模式才能连接到 XMODEM Uniflash 工具。  

    查看 AM273x EVM 用户指南: https://www.ti.com/tool/TMDS273GPEVM。 您需要使用引导模式选择表设置开发管理/UART 模式。  

    请告诉我这是否有帮助。  

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    要使用 SBL UART Uniflash、您需要将 AM273x EVM 置于 UART 引导模式(而非 QSPI 引导模式)"。 有关详细信息、请参阅以下 URL:

    AM273x MCU+ SDK:刷写 Hello World 示例(TI.com)

    此致、