This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:升级 XDS110探针后无法连接到目标

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368518/tmdsemu110-u-cannot-connect-to-target-after-upgrade-of-xds110-probe

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我刚刚将 CCS 升级到了 v12.7.1。 在尝试连接到 TMS320F28388目标时、CCS 要求我将 XDS110探针更新到版本  3.0.29。该更新之后、它无法连接到目标、但它告诉我目标必须处于低功耗模式。 Uniflsh 也是如此。

如果我将 XDS110降级到版本3.0.0.26、则 Uniflash 不再有问题。 但 CCS 12.7.1仍然抱怨说、XDS110没有正确的版本、无法让我进行连接。  

您能告诉我:

  • 是否即将推出 XDS110固件修复程序?
  • 或者我应该将 CCS 降级至 v12.6?

此致、

斯蒂芬内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CCS 12.7.1由于 XDS110固件要求而引起问题、您可以考虑将 CCS 降级至版本12.6。 这 可以恢复与当前 XDS110固件版本(3.0.0.26)的兼容性。