Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我刚刚将 CCS 升级到了 v12.7.1。 在尝试连接到 TMS320F28388目标时、CCS 要求我将 XDS110探针更新到版本 3.0.29。该更新之后、它无法连接到目标、但它告诉我目标必须处于低功耗模式。 Uniflsh 也是如此。
如果我将 XDS110降级到版本3.0.0.26、则 Uniflash 不再有问题。 但 CCS 12.7.1仍然抱怨说、XDS110没有正确的版本、无法让我进行连接。
您能告诉我:
- 是否即将推出 XDS110固件修复程序?
- 或者我应该将 CCS 降级至 v12.6?
此致、
斯蒂芬内