This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:运行高于 CPUCLK 频率的 ADC

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366315/mspm0l1306-running-adc-above-cpuclk-freq

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

是否可以将 ADC 配置为以比 CPU 更快的时钟速度运行? 例如、在 CPU 时钟处于4 MHz 时说32 MHz?

从时钟树看,这似乎不可能,但只是想确认。

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    根据我可以了解的情况、可以从 SYSOSC 运行位于4MHz 的 CPUCLK、并从32MHz 的外部 HFCLK 运行 ADC。  这将需要外部或时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、

    MSPM0L1306是否没有外部时钟? 因此,这需要成为具有 extclkin 的新型 M0之一? 或者我还没有听说过一个新技巧。  
    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    很抱歉耽误你的时间。  您是对的。  我忘记了更新了 MSPM0L TRM 以包含 MSPM0Lx22x 系列。  对于 MSPM0L1306、我不得不返回之前的出版物以获取时钟树图。  基于此、唯一的时钟源是 ADC 的 SYSOSC、也是 CPU 的时钟(MCLK)。

    有一个分压器、但仅适用于 SYSOSC 在4MHz 下运行、但您的客户希望通过32MHz 运行 ADC 的情况。