This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:更新了 SCL 频率错误

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361540/am2632-update-on-scl-frequency-bug

器件型号:AM2632

大家好、

我 在相关问题中发布了有关 EEPROM 示例代码的问题。 在上一主题已结束的情况下提出一个新问题。

能否告诉我这个错误是否有任何更新?

什么时候会修复错误?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何更新吗?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:  

    您能告诉我他们为测量 SCL 波而设置的基准电压吗?

    此致、  
    阿克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与我的客户确认并回复您。

    此致!

    马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshit:

    您是否参考了 I2C 总线电压? 如果是、则为3.3V。

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshit:

    有任何更新吗?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    很抱歉耽误你的时间。

    明天我会回到您的身边、因为届时将会有一位专家对电路板进行调试。

    此致、
    阿克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:  

    今天在示波器上的 I2C0 SCL 线路上测量了380KHz:

    这是在任何硬件/多路复用之前在器件上(AM263x controlCARD EVM 上 U54的引脚4上)测得的:

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari,

    已编程 I2C SCL 速度和测得的 SCL 速度之间不匹配的原因是模块内的同步器的上升/下降时间和延迟。 虽然 I2C CLK 由软件配置为确切的400kHz、但实际传输速率比在软件中计算和实现的值慢。

    请参阅部分  13.1.2.4.2.1 I2C 计时   请参见《AM263x 技术参考手册》中的""一节、以了解更多信息。

    此致、

    布伦南