Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我正在尝试在 LP-MSPM0G3507中实现 CAN 通信。 我正在尝试使用 一个 CAN 收发器 TJA1050T/CM, 118的 mCAN_MESSAGE_Rx 示例代码。
它不支持 CAN FD、因此我要通过在 sys config 中取消勾选 CAN FD 来将其配置为传统 CAN。 文件。
如 ID 为0x03和0x04的示例代码中所述、从 PCAN 传输消息。
但它不起作用、PCAN 中的状态将作为总线关闭。
附加 SysConfig。 图像

在此之前,我曾尝试使用 mcan_single_message_tx 示例代码,方法是禁用 CAN FD 模式并使用 PCAN 进行测试。
我能够在 PCAN 中看到传输的消息。