Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:, SysConfig
工具与软件:
我总是不希望让时钟设置使用晶体...
我将 LP-MSPM0G3507 Launchpad 与40 MHz 晶体配套使用。
无论如何、在使用 sysctl_hfxt_run_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例时、有一个计时器在0.5s 时切换 LED。
在 SysConfig 计时器时钟配置中、显示:
计时器时钟源:BUSCLK
计时器时钟分频器:4
计算的定时器时钟源:5 MHz。
这意味着20 MHz 的 BUSCLK。
然而、我从 CLKOUT 获得10 MHz、这意味着它将获得40MHz /4。
20 MHz 来自哪里?