This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:计时器时钟设置

Guru**** 2624945 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371224/mspm0g3507-timer-clock-setup

器件型号:MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我总是不希望让时钟设置使用晶体...

我将 LP-MSPM0G3507 Launchpad 与40 MHz 晶体配套使用。

无论如何、在使用 sysctl_hfxt_run_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例时、有一个计时器在0.5s 时切换 LED。

在 SysConfig 计时器时钟配置中、显示:

计时器时钟源:BUSCLK

计时器时钟分频器:4

计算的定时器时钟源:5 MHz。

这意味着20 MHz 的 BUSCLK。

然而、我从 CLKOUT 获得10 MHz、这意味着它将获得40MHz /4。

20 MHz 来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您能否详细说明您正在使用哪个计时器以及您在使用什么时钟设置?

    查看没有变化的默认示例、计时器的 BUSCLK 为 ULPCLK。 根据该示例的时钟树、ULPCLK 源自:

    HFCLK 由 MDIV (设为1)分频、然后再进一步除以 UDIV (设为2)。 因此、由于 HFCLK 来自40MHz 晶体、这会导致生成20MHz ULPCLK、进而为示例中使用的默认计时器生成20MHz BUSCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在示例中使用默认 TIMG0。

    它们是否是一种强制 BUSCLK 使用 MCLK 的方法?

    奇怪的是、我使用具有相同源 BUSCLK 的 TIMERA0设置了一个 PWM 计时器、并且它使用 MCLK、因为"计算的计时器时钟源"是40 MHz。

    我不想在 MSPM0中设置时钟系统! 我总是在短裤里扭曲!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    因此、给定外设的 BUSCLK 源由其电源域决定。 数据表的图4-1显示了电源域的结构。 您可以在图中看到、电源域1/PD1外设使用 MCLK 作为它们的 BUSCLK、而 PD0外设使用 ULPCLK 作为它们的 BUSCLK。 对于外设的特定实例、这不是您可以更改的内容。

    这也可以解释为什么您在使用 TIMA0的 PWM 计时器中看到该行为、它位于 PD1上、因此 MCLK 称为 BUSCLK 。  

    您是否有机会使用 SysConfig 中的时钟树图形工具? 我们的时钟系统肯定会变得复杂、但就我个人而言、时钟树工具可以提供很多帮助。 不过、或许我们可以使用一些更好的文档来说明我们的器件中的时钟系统是如何工作的。 感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了时钟树、它很有用、但像 LabView 一样、很难一次性整理这些数据。 如果您在屏幕上看到了全部内容、则太小无法阅读、如果放大、则会失去上下文。 好像如果我尝试使用晶体、我还必须更改一些东西才能在所有地方使用晶体。

    图4-1很有帮助。