This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:未使用引脚的配置

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373032/mspm0g3507-configuration-for-unused-pins

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 TI:

我目前是指 MSPM0G3507数据表。 因为它提到了未使用的引脚。 请参阅下图。

示例:

1.我仅使用端口 A 引脚1到10 (PA0 - PA10)、不使用其他引脚。 所以、是否需要 按照数据表中所述将未使用的引脚配置为 GPIO 并将引脚设置为输出低电平或输入上拉/下拉。  

也可以将未使用的引脚配置为默认配置、对于 PINCMx 寄存器、配置为0x0000 0000。 您有什么建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不需要低功耗功能、 只需保持它独立、不对未使用的引脚进行任何配置即可。

    此致、

    Zoey