Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
尊敬的 TI:
我目前是指 MSPM0G3507数据表。 因为它提到了未使用的引脚。 请参阅下图。

示例:
1.我仅使用端口 A 引脚1到10 (PA0 - PA10)、不使用其他引脚。 所以、是否需要 按照数据表中所述将未使用的引脚配置为 GPIO 并将引脚设置为输出低电平或输入上拉/下拉。
也可以将未使用的引脚配置为默认配置、对于 PINCMx 寄存器、配置为0x0000 0000。 您有什么建议?
谢谢。