This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:是否有 CLI 命令解释器?

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372737/am2632-cli-command-interpreter-available

器件型号:AM2632

工具与软件:

有人知道将 CLI (命令行解释器)作为 AM263x 的起点吗?  

已在 https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/FreeRTOS_Plus_CLI/FreeRTOS_Plus_Command_Line_Interface.html 上检查

但无法直接 编译它。

许多函数都不同(例如、MCU_PLUS_SDK_am263x 中的 f_open 与 freertos_plus 中的 f_open 相比 、f_open 同样适用于 UART 实现、其中 FreeRTOS 通用方式除了 SDK UART 驱动程序中的函数之外、还具有其他功能)。

或者我想看看错误的 FreeRTOS 实施?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要调整 FreeRTOS+CLI 以使用 TI 特定的文件系统实现(FF_Open 与 f_open)和 UART 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brown59592:

    • 目前、MCU_PLUS_SDK 中不支持 FreeRTOS_Plus_CLI、我们没有计划在即时版本中添加该功能。
    • 我们仅支持 FreeRTOS、FreeRTOS_PLUS_POSIX 和 FreeRTOS_FAT。
    • FF_functionname()函数都属于 FreeRTOS_FAT。 如果您希望使用 FreeRTOS_Plus_CLI、则必须集成和配置、并自行编译。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我害怕这个答案。

    与使用 plus_cli 相比、是否有适用于 Sitara 的 telnet、cli、文件传输实现?

    我已经看过 XMODEM 示例、但基本上我需要一个允许调试的控制台(FreeRTOS CLI 已经足够了)、filletransfer (至 SD)以及一些基本的用户管理。

    对我们来说、重要的是使 UART 通信与现有的 windows/Linux 程序(如 Teraterm 或 putty 变体)兼容。 或与 Telnet 接近的内容。 FreeRTOS One 在一定程度上与 Teraterm 兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我需要的是一个允许调试的控制台(FreeRTOS CLI 具备的功能足够了)、filletransfer (到 SD)和一些基本的用户管理工具。

    Im 担心、开箱即用的 SDK 中不提供这种功能、因此您必须集成/实现该功能。

    此致、

    Shaunak