工具与软件:
有人知道将 CLI (命令行解释器)作为 AM263x 的起点吗?
但无法直接 编译它。
许多函数都不同(例如、MCU_PLUS_SDK_am263x 中的 f_open 与 freertos_plus 中的 f_open 相比 、f_open 同样适用于 UART 实现、其中 FreeRTOS 通用方式除了 SDK UART 驱动程序中的函数之外、还具有其他功能)。
或者我想看看错误的 FreeRTOS 实施?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
有人知道将 CLI (命令行解释器)作为 AM263x 的起点吗?
但无法直接 编译它。
许多函数都不同(例如、MCU_PLUS_SDK_am263x 中的 f_open 与 freertos_plus 中的 f_open 相比 、f_open 同样适用于 UART 实现、其中 FreeRTOS 通用方式除了 SDK UART 驱动程序中的函数之外、还具有其他功能)。
或者我想看看错误的 FreeRTOS 实施?
此致
尊敬的 Brown59592:
此致、
Shaunak
我害怕这个答案。
与使用 plus_cli 相比、是否有适用于 Sitara 的 telnet、cli、文件传输实现?
我已经看过 XMODEM 示例、但基本上我需要一个允许调试的控制台(FreeRTOS CLI 已经足够了)、filletransfer (至 SD)以及一些基本的用户管理。
对我们来说、重要的是使 UART 通信与现有的 windows/Linux 程序(如 Teraterm 或 putty 变体)兼容。 或与 Telnet 接近的内容。 FreeRTOS One 在一定程度上与 Teraterm 兼容。
你(们)好
我需要的是一个允许调试的控制台(FreeRTOS CLI 具备的功能足够了)、filletransfer (到 SD)和一些基本的用户管理工具。
Im 担心、开箱即用的 SDK 中不提供这种功能、因此您必须集成/实现该功能。
此致、
Shaunak