This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在 N2HET 关闭时、HETDCLR 何时采取操作?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372835/tms570lc4357-with-n2het-turned-off-when-does-hetdclr-take-action

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

我正在运行 N2HET 程序、但需要暂停 N2HET (使用 GCR. 至)并清除输出引脚。 从文档中可以看到、关断会延迟到当前计时器环路完成、对我来说这是~333ns。 如果我想清除 N2HET 输出引脚、我是否需要在设置 GCR 后等待333ns? 再写入 HETDCLR 寄存器之前、变为0? 否则、您能告诉我暂停 N2HET 并清除定时器输出引脚的正确顺序吗?

谢谢!

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您是对的、在最坏的情况下、关断将花费一个环路分辨率周期、在您的情况下为333nS。

    我的建议是、您可以等待333nS、否则您可以只读回 TO 位并确保它为0、如果它为0意味着成功、您可以继续下一步。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。