请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具与软件:
我正在运行 N2HET 程序、但需要暂停 N2HET (使用 GCR. 至)并清除输出引脚。 从文档中可以看到、关断会延迟到当前计时器环路完成、对我来说这是~333ns。 如果我想清除 N2HET 输出引脚、我是否需要在设置 GCR 后等待333ns? 再写入 HETDCLR 寄存器之前、变为0? 否则、您能告诉我暂停 N2HET 并清除定时器输出引脚的正确顺序吗?
谢谢!
吉姆