This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我准备了 am273x EVM 电路板。 我正在 对 mcan 模式进行查询重新评级。
MCAN 支持三种模式
1. mcan_external_loopback_interrupt_am273x-evm
2. mcan_loopback_inerrupt_am273x-evm。
3. mcan_loopback_polling_am273x_evm。
我正在 尝试 Rx 使用 PCAN-View 捕获 Tx/PCAN-View 数据包。 am273x EVM 支持 PCAN-View。
如果需要、哪种模式更适合该应用? 如何 Rx 通过 CAN 端口启用 Tx/PCAN-View?
请告知我并提供有关 使用 PCAN-View 进行硬件连接的信息。
您好!
遗憾的是、EVM 示例都是环回模式示例。 我建议 先从"mcan_external_loopback_interrupt_am273x-evm"开始、并生成一个可用的多器件应用示例。 我还不知道 PCAN-View、但我怀疑它在总线上的作用类似于 MCAN 器件、对吗?
1. mcan_external_loopback_interrupt_am273x-evm -> TX -> RX 环回(通过 MCAN 分线引脚)
2. mcan_loopback_inerrupt_am273x-evm ->片上(内部) TX -> RX 环回。 它不会穿过电路板。
3. mcan_loopback_polling_am273x_evm。 ->片上(内部) TX -> RX 环回。 它不会穿过电路板。
如果有需要、请告诉我。
-Randy
您好、Randy、我已经连接了 can_use_case_pcan.drawio 文件这是我的硬件设置。
如 之前注释所述、它需要 SDK END 提供 pcan-view 驱动程序支持意味着更改需要针对 AM273x 的 MCU+SDK。
请详细说明驱动程序端的更改
需要对 SDK 驱动程序进行哪种类型的自定义更改。 我有几个与此相关的问题。
1.如何将 buad rate 设置为 exchangs CAN 消息从 pcan-view 设置为 AM273x。
注意-我可以在 pcan 查看工具中更改波特率选项、因此必须在 TI SOC (AM273x)驱动程序中进行匹配
我们应该怎么做呢?
2.请提交需要从驱动程序端进行哪种类型的更改 请提供一些推荐
对此进行分析。
3.如果我们在 AM273x soc 端集成了 pcan-view 驱动器 您能为它提供一些参考吗?
尊敬的 Suveer:
理解的。 我会将这些问题转给另一名团队成员、以获得更多 SDK 支持。
谢谢!
-Randy
尊敬的 Suveer:
对延迟响应深表歉意。 请在下面找到我的答案
此致、
Ankur