This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:EOS 故障:VDD / VSS 短路

Guru**** 2755225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1375210/mspm0g1507-eos-failure-vdd-vss-short

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

在使用几个小时后、11个电路板中的2个(用于固件开发的定制应用电路板)在 MSPM01507上出现相同故障。

TI 已针对从板上移除的2个 MSP 开始了 FA、他们都使用 VSS 到 VDD 短路(或低电阻)进行测试、并且所有其他引脚都经过测试正常。

在我们的应用中、我们在系统关断模式下将 MSP 断电、MSP 3.3V 电源轨变为零。  在我们的测试环境中、当我们启用3.3V 电源轨来唤醒 MCU 时、如果 MSP 输入引脚由 UART 驱动器(测试仪的 Tx、驱动 MSP 的 Rx)的3.3V 输出偏置到3.3V 左右、则可能属于非法情况。  在这种情况下、3.3V 电源轨由 MSP 输入引脚处被驱动为高电平的正向偏置 ESD 二极管驱动。  在这种情况下、3.3V 电源轨的电压大约为2.7V 、这是有道理的、因为我们有一个0.6V 的正向偏置 ESD 二极管。   我的问题是: 如果 VSS 损坏机制是由于上电期间的非法情况而导致的 VSS 闩锁、那么损坏区域是否应该在 VDD 上电期间具有非法逻辑1的 VDD 周围?

在启用电源轨之前和期间、是否有任何有关 MSP 接口的 TI 文档可以警告在启用电源轨之前和期间存在输入驱动逻辑1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert  

    在上电期间、UART 已经超过最大电压、因为 VDD 仍在上电。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我意识到了。  但问题是、这种情况是否会导致 SCR 锁定?   如果答案是肯定的、那么 SCR 损坏应该在 MCU 芯片上的 UART Rx 焊盘周围局部吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    了解您这里的问题、在某些情况下、您的 UART 引脚将保持3.3V、但不会为 VDD 上电、然后您将看到 VDD 约为2.7V、导致 MCU 处于某种异常状态(超出规格)。 可能会发生不可预测的问题。

    同意您的观点、可能主要是为了抑制非法的 ​​VCC 修订、但说实话、很难确定 GPIO/GPIO VSS 短路的具体区域、因为这里有很多电源链接。 可能需要进一步进行 FA 分析来查看阻尼点。


    同时、这里最重要的一点是如何避免这种超出规格的行为。 您能否通过硬件电路避免这种情况?

    谢谢!

    此致

    Johnson