This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Fapi_issueProgrammingCommand 的详细信息

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1375699/tms570lc4357-details-of-fapi_issueprogrammingcommand

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

你(们)好

我从相关线程中下载了80MHz HCLK 示例、并且能够对闪存进行编程。  

现在、我希望能够在不使用 Fapi_issueProgrammingCommand () API 的情况下对闪存进行编程、因此我按照 SPNA148中的说明进行了操作。 我无法让它工作。 附件是无法正常工作的代码的屏幕截图。

但是、如果我将突出显示的陈述替换为以下陈述、则表示工作正常、并对银行7指定的位置进行编程。  

Return_Status = Fapi_issueProgrammingCommand ((uint32_t*) FL_PROG_ADDR_B7、DataBuffer、8、0、0、Fapi_Auto EccGeneration);

这表明我不理解"Fapi_issueProgrammingCommand"函数执行的某个操作。 有什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gobind Singh:

    我开始处理您的问题、并将尽快提供我的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gobind Singh:

    我创建了一个示例供您参考、请继续浏览。

    e2e.ti.com/.../4075.FAPI_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jagadish 的构建。

    我下载了代码,当我尝试运行它时,Fapi_initializeFlashBanks() 函数返回 Fapi_Error_Invalid HclkValue"

    我没有更改代码中的任何内容、正在 TI 提供的 LaunchPad 套件(OSC CLK 为16MHz)上运行。 我是否需要更新时钟设置才能使其正常工作?

    谢谢你。

    Gobind Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gobind Singh:

    代码中未做任何更改、我正在 TI 提供的 LaunchPad 套件上运行该代码(OSC 时钟为16MHz)。 我是否需要更新时钟设置才能使其正常工作?

    奇怪的是、我只是在 LaunchPad 上进行了测试。 我的 OSC CLK 也是16MHz。

    我没有看到任何这样的问题在我的最后

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我关闭并打开了 CCS、进行了重试、它的工作方式与您的屏幕截图相同。 不确定之前出了什么问题。 谢谢。

    在我们关闭该线程之前、只有一个问题、如果我想写入超过8个字节的数据、我是否需要重复整个序列、还是我可以重复代码的以下部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gobind Singh:

    在我们关闭此线程之前只有一个问题、如果我想写入超过8个字节的数据、我需要重复整个序列还是只需要重复代码的以下部分:

    我从未进行过实际测试、 但是我认为您分享的部分应该足够了。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试该操作。

    感谢 Jagadish 的帮助。