This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:BSL 和##39;BSL_invoke##39;输入信号?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1376919/mspm0l1106-uart-boot-support-in-bsl-and-bsl_invoke-input-signal

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

团队、
您能确认以下信息吗?

我们想在稍后的生产中使用 MSPM0的内部引导加载程序通过内部 UART 加载我们的应用:
请参阅
  MSPM0启动加载 UG - slau887

  MSPM0L1306数据表 SLASEX0
如果 MCU 未编程、我是否正确理解(请参阅 slau887第3.2.1节)

,那么我们不再需要一个  BSL_invoke (slau887图3-2)?

SLASEX0 MSPM0L1306数据表第8.27节:

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白如果 MCU 未编程(请参阅 slau887第3.2.1节)

    是的、如果主闪存为空、器件将自动进入 BSL、但有10秒超时功能、您需要在10s 内与器件通信、否则器件将进入待机状态。