请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1106 主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306
工具与软件:
团队、
您能确认以下信息吗?
我们想在稍后的生产中使用 MSPM0的内部引导加载程序通过内部 UART 加载我们的应用:
请参阅
MSPM0启动加载 UG - slau887:
MSPM0L1306数据表 SLASEX0
如果 MCU 未编程、我是否正确理解(请参阅 slau887第3.2.1节) 
,那么我们不再需要一个 BSL_invoke (slau887图3-2)?

SLASEX0 MSPM0L1306数据表第8.27节:

提前感谢、
Anthony