This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:非开发引导模式下的片外跟踪配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369976/am2634-off-chip-trace-configuration-in-non-dev-bootmodes

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCKTMDSCNCD263

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个 AM2634 (目前具有评估板 TMDSCNCD263 + TMDSHSECDOCK)、并想使用 ARM 并行跟踪接口来监控实时数据。

在查阅手册和此论坛中的其他线程之后、我们配置了 IOMUX、跟踪时钟和 ARM 跟踪组件(例如、用于首次测试的 TPIU 图形发生器)、但我们从未在跟踪信号 TRC_CLK、TRC_DATA0、TRAC_DATA1等上获得任何输出

然后、我们在 Lauterbach cmm 脚本中找到一个提示(例如、来自 repo.lauterbach.com/scripts.html):的 tmdscncd263-cr5-ss0_scive_parallel_offchip_trace.cmm

;   * SW3.1=OFF、SW3.2=ON、SW3.3=OFF、SW3.4=ON
;     这是唯一可以使片外跟踪工作的引导模式。

这似乎是正确的:我们在此引导模式下得到跟踪输出、但在其他模式下不会得到跟踪输出!

但是、手册中未记录此引导模式、并且系统似乎在引导过程的早期停止。  我们在对常规生产器件运行测试时需要使用跟踪输出、因此我们不能使用此引导模式。

您是否知道如何在"正常"引导模式(例如 QSPI)下启用跟踪输出?  这是安全问题吗?

提前感谢。

此致、

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz Rathgeber

    请允许我向专家咨询。 AFAIK、用于 QSPI 器件的 IOMUX 存在重叠、这会导致该问题。 但我们的专家可以分享更多关于该主题的详细信息。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个意见,我不幸地编辑出原来的帖子:

    在 QSPI 引导模式下、我可以访问用于系统总线和 DEBUG-APB 的 Debug-AP、但不能访问第一个 AP、我认为第一个 AP 用于 HSM。  这就是该手册描述 HS-MCU FS 状态的方法。


    在无文档记载的引导模式下(SW3.1=OFF、SW3.2=ON、SW3.3=OFF、SW3.4=ON)、我可以访问第一个 AP 并查看 Cortex-M4的 ROM 表。  因此、我怀疑这是一个安全问题、而确保 HSM 也会锁定片外跟踪。

    此致、
    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz Rathgeber

    我们已将这视为有效的错误、因为 SECURITY (TI 提供的 HSM 运行时固件)无法打开 HSFS 器件(或 HSSE 器件)的防火墙。  我们计划在下一个版本(即10.00)中修复此问题。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aakash