主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK、 TMDSCNCD263
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们有一个 AM2634 (目前具有评估板 TMDSCNCD263 + TMDSHSECDOCK)、并想使用 ARM 并行跟踪接口来监控实时数据。
在查阅手册和此论坛中的其他线程之后、我们配置了 IOMUX、跟踪时钟和 ARM 跟踪组件(例如、用于首次测试的 TPIU 图形发生器)、但我们从未在跟踪信号 TRC_CLK、TRC_DATA0、TRAC_DATA1等上获得任何输出
然后、我们在 Lauterbach cmm 脚本中找到一个提示(例如、来自 repo.lauterbach.com/scripts.html):的 tmdscncd263-cr5-ss0_scive_parallel_offchip_trace.cmm
; * SW3.1=OFF、SW3.2=ON、SW3.3=OFF、SW3.4=ON
; 这是唯一可以使片外跟踪工作的引导模式。
这似乎是正确的:我们在此引导模式下得到跟踪输出、但在其他模式下不会得到跟踪输出!
但是、手册中未记录此引导模式、并且系统似乎在引导过程的早期停止。 我们在对常规生产器件运行测试时需要使用跟踪输出、因此我们不能使用此引导模式。
您是否知道如何在"正常"引导模式(例如 QSPI)下启用跟踪输出? 这是安全问题吗?
提前感谢。
此致、
Moritz