This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:用于选择 AM243x 的跳线(BP-A2BLDCSERVO BoosterPack)

Guru**** 2398435 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380161/am2434-jumper-for-selecting-am243x-bp-a2bldcservo-boosterpack

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM243

工具与软件:

您好!

我的客户即将使用带 BP-A2BLDCSERVO BoosterPack 的 LP-AM243评估 AM2434。

在 BP-A2BLDCSERVO 原理图(PROC152E2 (001)_Sch.pdf)的第6页中、显示了跳线 J28和"Jumper Installed - AM243x SD1 Select"的说明。 但是、如果安装了跳线、则似乎应该选择 AM263x、因为/OE = L 和 S = H。

您能否告诉他们是否应安装跳线、以选择 AM243x 是正确的?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、  

    感谢您的提问。

    我正在查看*输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复。 什么是审查结果?

    此致、
    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、  

    请参阅我收到的以下输入

    对于 LP-AM243、应安装 J27、并应卸载 J28。

     注应改为

    已安装跳线(J28)–AM263x PRG0_PRU1_PERIF0

    跳线未安装(J28)–AM243x SD 选择

    https://www.ti.com/tool/TIDEP-01032

    此致、

    Sreenivasa