请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 Thread 中讨论的其他器件: LP-AM243
工具与软件:
您好!
我的客户即将使用带 BP-A2BLDCSERVO BoosterPack 的 LP-AM243评估 AM2434。
在 BP-A2BLDCSERVO 原理图(PROC152E2 (001)_Sch.pdf)的第6页中、显示了跳线 J28和"Jumper Installed - AM243x SD1 Select"的说明。 但是、如果安装了跳线、则似乎应该选择 AM263x、因为/OE = L 和 S = H。
您能否告诉他们是否应安装跳线、以选择 AM243x 是正确的?

谢谢。此致、
英明