This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Macronix_MX25L25645G-AM243X:AM243x_LP:添加自定义闪存(Macronix_MX25L25645G) MCU-PLUS-SDK

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383387/mcu-plus-sdk-am243x-am243x_lp-adding-custom-flash-macronix_mx25l25645g

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
Thread 中讨论的其他器件:LP-AM243

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用 AM243x_LP 集成 Macronix 的 OSPI-Flash 来构建定制闪存 IC 电路板。 使用的闪存是 MX25L25645GM2I-08G。我正在使用的 SDK 版本是 mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_35。
我将 LP-AM243的外部闪存替换为 MX25L25645GM2I-08G.I 查看了 SDK 说明、并找到了一篇有关如何对 LP 应用自定义闪存的文章。
基于此、我尝试使用所选的闪存数据表和 SDK 随附的.json 文件更新闪存参数。
我已经连接了。 适用于 MX25L25645GM2I-08G 闪存 IC 的 JSON 文件。 在其中正确设置 MX25L25645G 设置。 JSON 文件?

{
    "flashSize": 33554432,
    "flashPageSize": 256,
    "flashManfId": "0xC2",
    "flashDeviceId": "0x2018",
    "flashBlockSize": 262144,
    "flashSectorSize": 4096,
    "cmdBlockErase3B": "0xD8",
    "cmdBlockErase4B": "0xDC",
    "cmdSectorErase3B": "0x20",
    "cmdSectorErase4B": "0x21",
    "protos": {
        "p111": {
            "isDtr": false,
            "cmdRd": "0x03",
            "cmdWr": "0x02",
            "modeClksCmd": 0,
            "modeClksRd": 0,
            "dummyClksCmd": 0,
            "dummyClksRd": 15,
            "enableType": "0",
            "enableSeq": "0x00",
            "dummyCfg": null,
            "protoCfg": null,
            "strDtrCfg": null
        },
        "p112": null,
        "p114": {
            "isDtr": false,
            "cmdRd": "0x15",
            "cmdWr": "0x02",
            "modeClksCmd": 0,
            "modeClksRd": 0,
            "dummyClksCmd": 0,
            "dummyClksRd": 8,
            "enableType": "5",
            "enableSeq": "0x00",
            "dummyCfg": null,
            "protoCfg": null,
            "strDtrCfg": null
        },
        "p118": null,
        "p444s": null,
        "p444d": {
            "isDtr": true,
            "cmdRd": "0xED",
            "cmdWr": "0x02",
            "modeClksCmd": 0,
            "modeClksRd": 1,
            "dummyClksCmd": 0,
            "dummyClksRd": 15,
            "enableType": "0",
            "enableSeq": "0x08",
            "dummyCfg": {
                "isAddrReg": true,
                "cmdRegRd": "0x65",
                "cmdRegWr": "0x71",
                "cfgReg": "0x00800003",
                "shift": 0,
                "mask": "0x0F",
                "bitP": 15
            },
            "protoCfg": null,
            "strDtrCfg": null
        },
        "p888s": null,
        "p888d": null,
        "pCustom": null
    },
    "addrByteSupport": "1",
    "fourByteAddrEnSeq": "0xA1",
    "cmdExtType" : "NONE",
    "resetType": "0x10",
    "deviceBusyType": "1",
    "cmdWren": "0x06",
    "cmdRdsr": "0x05",
    "srWip": 0,
    "srWel": 1,
    "cmdChipErase" : "0xC7",
    "rdIdSettings": {
        "cmd": "0x9F",
        "numBytes": 3,
        "dummy4": 0,
        "dummy8": 0
    },
    "xspiWipRdCmd": "0x00",
    "xspiWipReg": "0x00000000",
    "xspiWipBit": 0,
    "flashDeviceBusyTimeout": 6000000,
    "flashPageProgTimeout": 4000
}

  1.调试时出现加载失败错误。

MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度为0x40的第0页上的0x0写入存储器块时出现故障:(错误-1065 @ 0x40)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包12.6.0.00029)
MAIN_Cortex_R5_0_0:文件加载程序:验证失败:目标写入0x00000000失败
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL:文件:C:\Users\Abinaya.e\Downloads\Macronix_flash_diag_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Macronix_flash_diag_am243x-lp_r5fss0-0_nortos


  2. 2. 此外,当我尝试根据闪存指南 链接在 UART 闪存模式刷写代码时 ,它在第二条指令中停止。 (--operation=flash-phy-tuning-data)

  

您能告诉我问题的原因和解决方法吗?

 

此致、

Abinaya