This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:可以检测到连接#39;t BE

Guru**** 1839680 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-DAC11001EVM, MSP-EXP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1365815/msp-exp432e401y-connection-can-t-be-detected

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:BP-DAC11001EVM

您好!

我正在使用 BP-DAC11001EVM 和 MSP-EXP432E401Y Launchpad。  

我按照 BP-DAC11001EVM 用户指南中的说明更新 MSP-EXP432。 连接和更新似乎成功、如下图所示。

但是、当我将 USB 电缆切换到 U7时、 没有 检测到任何内容。

其他信息:当 USB 连接到 U7时、绿色 LED 确实亮起。 3V3和5V 引脚的电压正确。 PC OS 为 win10。

我还尝试过另一台 PC、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量关键点的电压、确保3.3V 和5V 稳定并正确供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    您能更具体地说明一下我应该关注哪些关键点吗? 我已经使用示波器检查了5V 和3.3V、波形看起来稳定。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我 使用中提供的 blinky.bin

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259662/msp-exp432e401y-connection-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BP-DAC11001EVM#

    LED 在闪烁。 但是、 acctrl.bin 仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的环车先生:  

    您是否曾尝试在将 Launchpad 插入 U7的同时打开 BP-DAC11001EVM GUI?  

    1)您提到您已经使用 blinky.bin 进行了实验、确保在连接到 GUI 之前重新上传 acctrl.bin 文件。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我也尝试过使用 GUI。 插入 U7时没有端口选项。  
    我已经重新上传了 acctrl.bin。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan-Cheng:  

    Akhilesh 将针对该问题提供一些建议的后续步骤。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 MSP-EXP432E401Y 板上的跳线状态吗? JP6、5V-OTG 和5V-XDS

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    JP6上的跳线 被 移动到5V OTG。 目前、 5V-OTG 和5V-XDS 具有跳线、JP6则没有。

    此致!

    廖焕成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 GUI 中选择可用的 COM 端口并执行以下操作。 点击"OK"按钮

    然后点击左下方

    请告诉我状态

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已开始退货和更换流程、因此电路板目前未在我手中。
    但是、我以前尝试过这个方法。 如  上一回复中所示、我无法选择端口。  我记得单击左下方没有响应、但在获得新电路板后将重试。

    此致!

    廖焕成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    收到新的控制器板后、连接没有问题。

    但现在的问题是 DAC 输出始终为-5V。

    DAC 读取/写入正在工作。 VCC 为+10V、VSS 为-10V、VDD 和 REF_PWR 为 5.4V、VIO 为5V。

    您对如何进行调试有什么建议吗?

    此致!

    廖焕成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Huan-Cheng、AK wil 今晚回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保位于以下跳线位置。

    之后使用仪表、探测 TP42、TP37的读数都应为5V。  TP41应读数为-5V

    您能否确认这些值?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了  TP42、TP37都 是5V、 TP41 是-5V。

    此致、

    HCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请执行以下操作。 这可能是由于 GUI Composer 的版本不匹配

    GUI Composer Runtime 版本不匹配的临时修复:

    替换(C:\Users\)中的 OCFSPI.js 文件 \guicomposer\runtime\gcruntime.v7\bP-DAC11001EVM\Components\ti-core-DataBind\OCFInterfaces\internal\reg\OCFInterfaces src)通过此目录中的文件确定。

    C:\Users\ \guicomposer\runtime\gcruntime.v7\bP-DAC11001EVM\app\patch

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    替换为哪个文件?

    此致!

    HCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我编写我自己的 SPI、它现在可以运行了。

    HCL