主题中讨论的其他器件:BP-DAC11001EVM、
您好!
我正在使用 BP-DAC11001EVM 和 MSP-EXP432E401Y Launchpad。
我按照 BP-DAC11001EVM 用户指南中的说明更新 MSP-EXP432。 连接和更新似乎成功、如下图所示。
但是、当我将 USB 电缆切换到 U7时、 没有 检测到任何内容。
其他信息:当 USB 连接到 U7时、绿色 LED 确实亮起。 3V3和5V 引脚的电压正确。 PC OS 为 win10。
我还尝试过另一台 PC、但问题仍然存在。