This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:上述 HDK 中的光传感器引脚

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384124/tms570lc4357-light-sensor-pin-in-the-hdk-mentioned-above

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

我想知道在 TMS570LC4357 HDK 中针对环境光传感器在 halcogen 软件中启用 ADC1时应启用哪个引脚。 这样我们就能在端子块中看到输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarchand:

    光传感器连接到 ADC 组1通道9。

    甚至您可以在下面的链接中获得这个光传感器的演示项目:

    Hercules_safety_MCU_demos 支持软件|德州仪器 TI.com

    从上方下载并安装 Hercules 安全 MCU 演示。  

    实际上、这些演示也具有 UI、这意味着您可以下载演示并可以直接在屏幕上查看结果。

    但不幸的是、此 UI 是基于 windows-XP 构建的、它现在无法工作、但我们仍然可以做一件事。

    1.首先在 CCS 中导入演示项目:

    2.现在将此演示代码闪存到您的 HDK 电路板上

    3.现在使用下面的 Excel 发送命令。

    e2e.ti.com/.../LC43x-Demo-Software-protocol.xlsx

    4.首先打开一个串行终端,设置如下:

    5.现在您可以发送所需的命令来获取相应的数据:

    示例:  

    如果您需要室温、请从串行端口发送以下突出显示的命令

    然后、程序将使用热阻器读取温度并在串行终端上将数据发送回您:

    类似地、您可以执行其他命令并进行验证。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。