主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具与软件:
我想知道在 TMS570LC4357 HDK 中针对环境光传感器在 halcogen 软件中启用 ADC1时应启用哪个引脚。 这样我们就能在端子块中看到输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想知道在 TMS570LC4357 HDK 中针对环境光传感器在 halcogen 软件中启用 ADC1时应启用哪个引脚。 这样我们就能在端子块中看到输出。
尊敬的 Amarchand:
光传感器连接到 ADC 组1通道9。

甚至您可以在下面的链接中获得这个光传感器的演示项目:
Hercules_safety_MCU_demos 支持软件|德州仪器 TI.com
从上方下载并安装 Hercules 安全 MCU 演示。
实际上、这些演示也具有 UI、这意味着您可以下载演示并可以直接在屏幕上查看结果。

但不幸的是、此 UI 是基于 windows-XP 构建的、它现在无法工作、但我们仍然可以做一件事。
1.首先在 CCS 中导入演示项目:

2.现在将此演示代码闪存到您的 HDK 电路板上

3.现在使用下面的 Excel 发送命令。
e2e.ti.com/.../LC43x-Demo-Software-protocol.xlsx
4.首先打开一个串行终端,设置如下:

5.现在您可以发送所需的命令来获取相应的数据:
示例:
如果您需要室温、请从串行端口发送以下突出显示的命令

然后、程序将使用热阻器读取温度并在串行终端上将数据发送回您:

类似地、您可以执行其他命令并进行验证。
——
谢谢、此致、
Jagadish。