This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM243X:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384018/mcu-plus-sdk-am243x-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

你好、专家

我在以下 URL 中遇到有关初始化定制板的问题。

按如下所示加载 SBL NULL。

在运行 loadJSFile "load_dmsc_hsfs.js"之前、 我使用 GEL 文件初始化了 DDR、所以我 无限期地等待了。  

但是、运行此脚本后、我初始化了 DDR、并得到了如下日志。

完整日志:

MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:-->>>DDR4初始化正在进行...<<--
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:-->> ECC 已禁用<<--
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:-->>DDR 控制器编程正在进行。 <<<--
MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度为0x4的第0页上的0x5f8写入内存块时出现问题:(错误-1170 @ 0x5FC)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.7.0.00105)
无法评估 AM24_DDR_Initialization_ECC_Disabled ()。
目标无法写入0x000005F8
at *((unsigned int*)(AM24_DDRSS_CTL_BASE+0x5f8))=(unsigned int) 0x00000000 [AM24_DDRSS_Config.gel:34]
在 DDRSS_DDRSS_Config Init_Reg_Copy (0)[AM24_DDRSS_Config.gel:129]
位于 AM24_DDR_Initialization_ECC_Disabled ()

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    您能否详细说明上述步骤?

    另外、您能否告诉我们您使用的是哪种引导模式?

    我可以看到电路板已经用 SBL NULL 初始化、这意味着 DDR 初始化也完成了。

    用户无需再次运行 GEL 文件来初始化 DDR 存储器。

    此致、

    Tushar