工具与软件:
你好、专家
我在以下 URL 中遇到有关初始化定制板的问题。
按如下所示加载 SBL NULL。

在运行 loadJSFile "load_dmsc_hsfs.js"之前、 我使用 GEL 文件初始化了 DDR、所以我 无限期地等待了。
但是、运行此脚本后、我初始化了 DDR、并得到了如下日志。

完整日志:
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:-->>>DDR4初始化正在进行...<<--
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:-->> ECC 已禁用<<--
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:-->>DDR 控制器编程正在进行。 <<<--
MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度为0x4的第0页上的0x5f8写入内存块时出现问题:(错误-1170 @ 0x5FC)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.7.0.00105)
无法评估 AM24_DDR_Initialization_ECC_Disabled ()。
目标无法写入0x000005F8
at *((unsigned int*)(AM24_DDRSS_CTL_BASE+0x5f8))=(unsigned int) 0x00000000 [AM24_DDRSS_Config.gel:34]
在 DDRSS_DDRSS_Config Init_Reg_Copy (0)[AM24_DDRSS_Config.gel:129]
位于 AM24_DDR_Initialization_ECC_Disabled ()
我该怎么办?