This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Σ-Δ 时钟发生器源

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383452/am2432-sigma-delta-clock-generator-source

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

在电机控制 SDK 09.02中、我将使用具有相位补偿的 SDFM 示例、我们需要获取可靠的数据。

在 TI 示例中、作为"clock in"(SD8_CLK)返回的时钟(SYNC_OUT1)必须通过物理导线从外部进行根化。

是否可以在内部进行此连接、而无需根接到任何外部线路? 通过 TRM、我知道 SDFM 仅接受外部信号。 在我们的 PCB 设计中、如果我们必须使用外部信号、则会发生 GPIO 冲突。

谢谢、此致、Gael Messager

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gael、您好!

    [quote userid="499133" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383452/am2432-sigma-delta-clock-generator-source 是否可以在内部进行此连接、而无需根接任何外部线路?

    sdfm 模块没有此类内部映射、但如果 GPIO 与 sd8_clk 引脚发生冲突、则可以使用其他选项在 sdfm 模块中获取 SD 时钟。
    有三种方法可以在 sdfm 模块中获取时钟。

    1. PR _PRU _sd8_clk (sd8_clk):所有9个 SDFM 的通用时钟源、所有 SDFM 示例使用 sd8_clk 作为时钟源。
    2. PR _PRU _sd_clk:  每个 SDFM 具有独立的时钟源
    •  PR _PRU 用于 SD0、SD1和 SD2的_sd0_clk   _PRU SD3、SD4和 SD5的_sd3_clk  _PRU 用于 sd6、sd7和 sd8的_sd6_clk
      1. PR _PRU _sd0_clk: 所有三个 SDFM 的时钟相同(0-2)
      2. PR _PRU _sd3_clk :接下来的三个 SDFM(3-5)的时钟相同
      3. PR _PRU _sd6_clk :接下来的三个 SDFMs(6-8)具有相同的时钟

    请参阅 4.5.2.2.3.5.1  应用手册、了解 Σ-Δ 时钟 GPIO 映射

    可以从 sdfm SysConfig 模块配置和使用任何合适的时钟源选项。

    谢谢、此致、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achala、您好!

    感谢您的回答。 抱歉、我的问题不够准确:

    我们的问题与 SD_CLK (全都可用)无关、但与 SYNC_OUT 无关。 此示例要求同时使用 SYNC_OUT0和1来进行相位补偿。 这些 只能根接到 AM2432的 W1和 U1上(在 ALV 变体上)。 在我们的案例中 W1存在冲突。 这就是我们想要在没有外部连接的情况下在 SD_CLK 上获取 SYNC_OUT 的原因。

    如果我正确理解你,内部没有其他的 root 替代,对吗?

    感谢您的支持、此致、盖尔·梅萨格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正确理解您、内部没有其他 root 替代选项、对吗?

    是的、对、无法在内部对 SD_CLK 进行根目录访问!!

    谢谢、此致、

    Achala Ram