主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
您好、TI 支持团队:
在电机控制 SDK 09.02中、我将使用具有相位补偿的 SDFM 示例、我们需要获取可靠的数据。
在 TI 示例中、作为"clock in"(SD8_CLK)返回的时钟(SYNC_OUT1)必须通过物理导线从外部进行根化。
是否可以在内部进行此连接、而无需根接到任何外部线路? 通过 TRM、我知道 SDFM 仅接受外部信号。 在我们的 PCB 设计中、如果我们必须使用外部信号、则会发生 GPIO 冲突。
谢谢、此致、Gael Messager