This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:[MCAL]如何将 PMIC WDG 过期时间缩短为100ms?

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653850-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382617/am2634-q1-mcal-how-to-reduce-pmic-wdg-expired-time-to-100ms

器件型号:AM2634-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS653850-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我的客户应将 PMIC WDG 到期时间缩短至100ms、当前 GPT ISR 计时器为76ms、如下所示。

您能否提供指南、说明他们如何将 PMIC WDG 过期时间缩短到100ms?

RTI 和 GPT 通道源、频率的当前设置如下所示。

  • 源频率:RTI1 - 100Mhz、Gpt4 1kHz
  • GPT ISR 计时器:76ms (调用:WDG_31_TPS65385xA_Trigger)

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI:

    您能否提供以下详细信息?

    1) 1)他们是否使用 MCAL WDG 驱动程序? 我 在 MCAL 堆栈中未看到此 API WDG_31_TPS65385xA_Trigger。

    2) 2)请更正我的理解是否错误、他们是否使用 Gpt4计时器 ISR 来为 WDG 提供服务?

    BR、

    Sunil M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我回复以下评论。

    1) 1)我们使用 TPS653850-Q1作为外部 WDG。

    2) 2)我们使用 GPT 通道4 ISR 为 WDG 提供服务。

    为了安全起见、我们希望将过期时间从500ms 减少到100ms。 我们必须将 GPT ISR 计时器从76ms 减少到14ms 或15ms。

    这是过期时间设置为500ms 的配置

    GPT 参考时钟源为 RTI1。

    -module1计数器 Blk0频率为100000。

    预分频器为0

    您还可以访问"Resource Variant"页面。

    我们会告诉您。

    此致、

    Sukjin Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    所以需要减少 PMIC WDG 计时器和/或 GPT? 请澄清。

    下面记录了 MCAL GPT 计时器配置详细信息。

    第"4.13.13.4节。  用于测试此示例的配置"

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/PLATFORM_SW_MCAL/AM263x/09.02.00/modules/gpt.html#configuration-description-gpt

    BR、

    Sunil M S.