Thread 中讨论的其他器件:TPS653850-Q1
工具与软件:
尊敬的 Champs,
我的客户应将 PMIC WDG 到期时间缩短至100ms、当前 GPT ISR 计时器为76ms、如下所示。
您能否提供指南、说明他们如何将 PMIC WDG 过期时间缩短到100ms?
RTI 和 GPT 通道源、频率的当前设置如下所示。
- 源频率:RTI1 - 100Mhz、Gpt4 1kHz
- GPT ISR 计时器:76ms (调用:WDG_31_TPS65385xA_Trigger)
谢谢、此致、
SI