This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:提高 MCSPI 速度

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360871/am2432-improving-mcspi-speed

器件型号:AM2432

尊敬的专家:

我的客户正在测试 MCSPI 环回 DMA 示例、他们发现字之间的间隔很长。 间隔显著减慢了通信速度、是否有改进的方法?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、  

    感谢您的提问。

    您能否请求您的客户添加有关配置的更多详细信息。

    在定制板或 EVM/SK 上进行客户测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    由于客户正在寻找此处的解决方案、您可能认为他们正在使用 LaunchPad 在 SDK 中测试示例。 如果我们可以演示一种在 Launchpad 上缩短间隔的方法、则可以将其迁移到自己的设置中。

    谢谢!

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、  

    谢谢你

    您能否请求您的客户添加有关配置的更多详细信息。

    您能添加一些 有关配置的信息供我内部检查吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这些示 例在 LaunchPad 上测试 MCSPI 环回 DMA 示例 LLD。 为了更好地说明这个问题、传输会被永远循环。 在上图中测量了 SPI0_CLK 和 SPI0_D0。

    若要重现该问题、您可以使用 mscpi_lookback_dma_lld 示例、将其修改为永远循环、如下所示:

    然后测量 LaunchPad 上 J5连接器上的47引脚。 您可以看到每个锁簇之间的间隔为250ns。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、  

    谢谢你

    请查看以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1310321/sk-am62-improve-poor-bandwidth-utilization-on-mcspi-bus

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您提供信息。 . 通过链路、我看到 AM62上存在类似的问题。  

    Andreas 建议使用 DMA (我们已经使用过)和 tube 模式、根据反馈来说用处不大。 所以、根本原因和解决方案仍未找到

    Andreas 还在该线程中提供了一些其他的解决方案、但这适用于 Linux、可能不适用于 am243x。

    我会将该链接转发给客户以帮助他们理解、但我认为我们仍需要为该问题找到解决方案。

    谢谢!

    挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、  

    谢谢你

    安德烈亚斯一直在研究这个问题。

    您可能希望关注该线程。

    我也会与安德烈亚斯核实 他是否有一些建议。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、  

    我看到您关闭了线程。 您取得了一些进展吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    客户之前从上一回复 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1310321/sk-am62-improve-poor-bandwidth-utilization-on-mcspi-bus 中的链接中阅读过

    目前没有改善这一点的好方法、因此他们不再优先考虑这一问题。 因为我两个月没有从他们那里听到这个问题。 我现在要关闭该主题。 我们可以针对同一问题打开另一个线程/如果他们再次提出该问题、则打开此线程。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、  

    感谢您的留言。

    此致、

    Sreenivasa