尊敬的专家:
我的客户正在测试 MCSPI 环回 DMA 示例、他们发现字之间的间隔很长。 间隔显著减慢了通信速度、是否有改进的方法?
此致、
挂起。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户正在测试 MCSPI 环回 DMA 示例、他们发现字之间的间隔很长。 间隔显著减慢了通信速度、是否有改进的方法?
此致、
挂起。
尊敬的 Sreenivasa:
这些示 例在 LaunchPad 上测试 MCSPI 环回 DMA 示例 LLD。 为了更好地说明这个问题、传输会被永远循环。 在上图中测量了 SPI0_CLK 和 SPI0_D0。
若要重现该问题、您可以使用 mscpi_lookback_dma_lld 示例、将其修改为永远循环、如下所示:
然后测量 LaunchPad 上 J5连接器上的47引脚。 您可以看到每个锁簇之间的间隔为250ns。
此致、
挂起。
您好 Hang、
谢谢你
请查看以下主题。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Sreenivasa:
感谢您提供信息。 . 通过链路、我看到 AM62上存在类似的问题。
Andreas 建议使用 DMA (我们已经使用过)和 tube 模式、根据反馈来说用处不大。 所以、根本原因和解决方案仍未找到
Andreas 还在该线程中提供了一些其他的解决方案、但这适用于 Linux、可能不适用于 am243x。
我会将该链接转发给客户以帮助他们理解、但我认为我们仍需要为该问题找到解决方案。
谢谢!
挂起。
尊敬的 Sreenivasa:
目前没有改善这一点的好方法、因此他们不再优先考虑这一问题。 因为我两个月没有从他们那里听到这个问题。 我现在要关闭该主题。 我们可以针对同一问题打开另一个线程/如果他们再次提出该问题、则打开此线程。
此致、
挂起。